This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0101万:有关LMK0.0101万的两个问题

Guru**** 2550790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604081/lmk00101-two-questions-concerning-the-lmk00101

部件号:LMK0.0101万

尊敬的团队:

我的客户对LMK0.0101万有两个问题,我希望您能帮助我们:

1.在设备通电之前,是否可以驱动输入时钟CLKIN0? 是否会造成损坏?

2.如果我的输入时钟被定义为LVPECL AC耦合,CLKIN0中的建议端接是什么?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    1.在设备通电之前,是否可以驱动输入时钟CLKIN0? 是否会造成损坏?

    一般而言,在 为LMK0.0101万器件提供内核电源之前驱动输入时钟CLKin0并不是一个好主意,因为它在技术上违反了数据表中规定的ABS MAX额定值。 我们不建议这样做。  但是,如果参考输入是差分信号, 通常,通过 LMK0.0101万上的输入ESD结构从驱动器获得足够高的电流路径的风险很低 ,这 足以  通过Vcc引脚打开电路板上的附加逻辑 或 导致永久性 损坏。

    2.如果我的输入时钟被定义为LVPECL AC耦合,CLKIN0中的建议端接是什么?

    LVPECL驱动器->发射器电阻至接地->交流耦合电容器->差分对上的100欧姆电阻-> LMK0.0101万输入

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvind。

    感谢您的回复。

    我从您的回答中了解到,我不必像 LVPECL一样,在差速器时钟的每条线路上放置133欧姆下拉和82欧姆上拉。  是这样吗?

    此致,

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David回答正确。  如果将LVPECL 驱动器的信号与LMK0.0101万 CLKinx/x*输入进行交流耦合,则不必使用端接。

    此致

    Arvind Sridhar