This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:如何切换过滤器盖?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601386/lmk03328-how-to-switch-filter-cap

部件号:LMK0.3328万

大家好,

您能告诉我如何使用LMK0.3328万吗?

LMK0.3328万可以配置整数类型PLL和小数1。
根据PLL类型,不同的外部电容器值也不同,如
3.3 nF (整数PLL),33 nF (小部分PLL)或22 UF (窄带PLL)
为了实现完全可编程的时钟发生器模块,此类三个电容器
可以电动切换。

问题1. 一个问题是,您是否对如何进行电气切换有任何建议
    这三个电容器?

问题2. 如果可以使用模拟开关进行切换,是否有任何推荐的设备?

问题3. 是否有任何工具可用于模拟PLL特性和相位噪声性能
    当使用不合适的电容器时,例如:3.3 nF用于分数PLL,33nF用于整数PLL。
    如果一个条件同时满足两种类型的PLL,则可能不需要切换电容器。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita-san,

    此问题已在离线状态下得到更详细的解决。

    我们建议只使用一个C2值,然后针对该C2值优化分次和整数模式的循环筛选器。 对于分次PLL,建议的33 nF也可与整数模式一起使用。 此值将在分整模式下产生稳定的PLL,尽管在整数模式下的抖动会增加一点。 还可以更改C2值以支持任一模式下的抖动性能-权衡取决于应用需求。

    Webench Clock Architect允许您使用任何C2值模拟PLL和相位噪声特性-只需输入所需的频率计划,使用LMK0.3328万选择解决方案,然后选择Loop Filter (环路滤波器)选项卡以模拟环路滤波器:ti.com/clockarchitect

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的回答。

    我明白了。

    Mita