This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:R72 PLL2_CP[3:0]中出现拼写错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603333/lmk03328-typo-in-r72-pll2_cp-3-0

部件号:LMK0.3328万

大家好,

我相信,LMK0.3328万数据表(SNAS668B)在寄存器R72 PLL2_CP设置中似乎有拼写错误。

如果是打字错误,请确认并在下一次数据表更新中进行修改吗?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    是的。 它似乎是一个错误。 我们将对数据表进行更改。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arvind-San,

    感谢您的确认。

    此致,
    KAWAI