This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:选择晶体时的输出时钟质量

Guru**** 2770735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603434/cdcm6208-output-clock-quality-when-crystal-selected

部件号:CDCM6208

您好,

我正在 Pin模式(Pin模式19)下使用CDCM6208V1。 我还计划使用SEC_REF作为输入。  

请告诉我,如果选择晶体而不是振荡器,输出信号质量是否存在差异。

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu,

    当使用满足数据表的晶体输入特性(SEC-REF)部分7.11 中突出显示的要求的晶体参考时,可以实现< 300fs集成抖动(12 kHz - 20 MHz)。  器件内部有一个高性能晶体振荡器块。

    如果您使用的是引脚模式 19,则次级参考 输入逻辑  被设置为处理晶体 输入 而不是LVCMOS XO。

    此致

    Arvind Sridhar