This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:具有直流耦合OSCin的LMK0.4828万

Guru**** 2551160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601162/lmk04828-lmk04828-with-dc-coupled-oscin

部件号:LMK0.4828万

大家好,

是否有办法将LMK0.4828万与 直流耦合OSCin配合使用?
在数据表中,OSCin与交流耦合连接。
但是,客户将VCXO连接到具有直流耦合的OSCin。
请告诉我DC耦合OSCin是否可行。
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,您好!

    是的。 DC可以将  VCXO/XO连接到LMK0.4828万 OSCin中。 但是,输入摆动需要足够高(0->3.3V)才能切换内部 差动对。  在将参考电压耦合到OSCin中时,可能存在一些问题  

    1)如果启用了OSCin参考倍增器,则由于 非最佳直流切换阈值,可能会出现占空比失真 -> 建议在此  配置中关闭倍增器

    2)来自OSCin ->输出的串扰。 由于输入信号是有效的LVCMOS导轨, 因此串扰脉冲 可能会降低输出时钟性能。 如果不进行实际测量,则很难量化这种效果

    此致

    Arvind Sridhar