This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:电感器值

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/606030/lmx2594evm-inductor-value

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2594

在LMX2594EVM上,我应该使用什么工具或公式来确定9.4GHz和9.8GHz单输出模式下的L1上拉电感器?

只需在RFoutAM上放置一个50欧姆的端盖以启用RFoutAP上的单模式输出,是否可以?

仅使用RFoutAP时,是否应该在单输出模式下删除R38?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏丹

    对于电感器上拉,其在相关频率下应具有高阻抗。   例如,我们对某些设计使用18 NH。   在阻抗方面,18 nh为1108欧姆。  但在高频下,有一些寄生物,所以缩小可能是有意义的。  LMX2594在15 GHz时,我们使用了1 NH,但9.8 GHz时的1 NH约为62 ohm,因此可能不够高。  也许是3.3 NH附近的酒店。  我没有一个确切的公式,但想法是这是高阻抗,但这与高频率电感器的潜在现实问题相平衡。

    如果仅使用单端,则以与使用端相同的方式端接未使用端,除非将串联电容器和50欧姆负载接地。

    此致,

    Dean