This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通道分隔器段

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605397/lmx2594-channel-divider-segments

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2595

我需要对数据表中表8所示的通道分隔器频率限制进行说明。  对于大于6的分禾器,它规定VCO必须保持在10 GHz以下。  但这会在某些分频器的可实现输出频率范围中造成较大的间隙。  例如,如何产生900 MHz的输出?  DIV 12范围以833.333 MHz结束,DIV 8以937.5 MHz开始。  我认为将VCO限制提高到1.125万 MHz可以产生所有频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan,

    是的,您回答正确。  我们已将除法频率提高到>6 GHz到11.5 GHz,并正在更新TICSPro和数据表。

    LMX2595数据表现已发布在Web上,并显示了正确的表。  LMX2595是LMX2594,带有VCO倍增器,但与LMX2594有许多相似之处。   LMX2594数据表即将发布。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    院长:

    非常好。  现在,您只需将倍增器扩展到30 GHz!

    Stan