This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:无法从外部控制与VTune集成的VCO

Guru**** 2549450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603654/lmx2582-not-able-to-control-integrated-vco-with-vtune-externally

部件号:LMX2582

我尝试通过对VTune (针35)施加电压来驱动具有三角形波的集成VCO。

我已将寄存器配置为输出55.47Mhz至110.94Mhz,但无论施加何种电压,输出都卡在55.47Mhz。 如果将其配置为110.94Mhz至221.8 ,则输出卡在110.94Mhz。 通道分隔器设置取自数据表的表4。

附加注册文件

e2e.ti.com/.../6683.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srijan,

     因此,此设备具有集成VCO,由3.55G至7.1GHz的频段组成。 触发校准FCAL_EN=1将运行此命令,并将设备锁定到指定输出频率的特定频段中。 但这是一个在这个锁定频率下的窄频段,改变VTune只会调整输出频率几个数十MHz。 希望这能提供一个更好的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这非常有帮助