This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:替代IDT时钟产品

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604094/cdcm6208-replacement-for-idt-clock-products

部件号:CDCM6208
主题中讨论的其他部件:LMK0.3318万

我正在寻找部件号840NT4-01NLGI和8T49N222B-110NLGI的更换件;两者都是IDT时钟产品。

请帮助 建议更换TI,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,牛

    您的应用中的频率计划是什么?

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    您的意思是"无性需求"吗? 这是一个新项目,不确定未来的需求。 IDT没有样品,这就是为什么我要将IDT更改为TI的原因。 现在我只知道IDT部件号,也许您可以为我建议其交叉参考TI部件号?

    谢谢!
    测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meg,您好!

    实际上,我不想知道需求,而是想知道您使用的输入和输出频率以及您打算从每台设备输出的数量。

    请查看CDCM6208和LMK0.3318万的数据表,了解可能的更换。

    此致

    普奈特