This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:外露的模板未标注尺寸

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603950/lmx2594-exposed-die-pad-not-dimensioned

部件号:LMX2594

在该部件的数据表中,设备下方的外露模具连接垫不包括该垫的尺寸。 我就此联系了支持人员,支持代表向我指出了另一个具有相同引脚数和封装代码的TI部件,并认为该部件是相同的。 我指出了另外两个TI部件的实例,它们具有相同的引脚数和封装代码,以及不同尺寸的模具连接垫,因此他说我应该在论坛上进行咨询,以获得确切的答案。 那么,LMX2594上裸露的金属板牙连接垫的尺寸是多少?

谢谢!

Thomas DeSmit

Cobham AvComm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8081.LMX2582_2C00_92-thermal-pad.pdfHiThomas2582 Thomas

    这是尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,我希望您能原谅我的提问,但您确定该设备的图纸正确吗? 我询问的唯一原因是,此图显示的散热垫比我从TI直接支持获得的文档大得多。 这种差异让我有点担心。 我会说,直接支持代表不确定他是否有正确的图纸,所以当我问他时,他在这里推荐我。 如果TI不对具有不同尺寸外露热垫的部件使用相同的封装代码,这肯定会更容易。
    此致,
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我的图纸准确无误,我将其提供给了每一位需要的客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,感谢您确认信息。 我不打算冒犯他,只是我从TI收到了相互冲突的数据。 当我联系直接支持时,我收到一份文档,其中显示暴露的焊盘为2.7 mm 正方形,因此我想非常确定这些新信息。 查看数据表中显示的示例布局后,它将确认您发送的信息,并将暴露的垫显示为4.5 mm 正方形。 最好是TI更新数据表以包含此详细信息。

    Thomas DeSmit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    感谢您的建议。 我们正在改进我们的系统,因此未来数据表将自动提供所有机械尺寸。