This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200的新时钟设备

Guru**** 2943380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582, ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610828/new-clocking-devices-for-adc12dj3200

线程中讨论的其他部件:LMK0.4832万LMX2594LMX2582LMK0.4828万ADC12DJ3200TSW14J56EVMTSW14J57EVM

早上好,

它似乎是一个新的PLL (LMK0.4832万)和一个具有同步功能的新合成器(LMX2594)(LMX2582没有)

我喜欢与您一起检查一些事情

1.它们是否在生产中? 如果尚未启用,则为何时。

2.数据表是否可用? 无法从网站找到它。  

3.我可以在新设计中使用它们吗? LMK0.4828万的主频仅为3GHz,而不是3.2GHz。  

4.如果使用LMK0.4832万,是否仍需要LMX2594? 原因(抖动 是其中之一)

5.具有同步功能的扇出缓冲器3.2GHz及更高版本是否也可用? (如HMC7743?)

非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,新2天

    我已将您最近发布的帖子移至"时钟和计时论坛"中的新主题,以便这些专家可以回答您的时钟设备特定问题。

    关于问题4 -如果LMK0.4832万可以直接创建ADC12DJ3200所需的频率,则可能不需要LMX2594。 LMX2594的频率灵活性高于LMK0.4832万器件,可能需要特定时钟频率的某些应用。 LMX2594也可用于大型多ADC系统,因为在这些系统中,较容易将低频参考时钟(如SYSREF)风扇出来,而不是将高频器件时钟风扇出来。

    我将通知支持LMK和LMX设备的同事,以便他们回答您的其他问题。

    我希望这会有帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

     您的同事是否对LMK和LMX设备做出了回应? 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    新设计已经完成了很多工作。 我是否可以将ADC +时钟部分附在此处供您查看? 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TMSTP+/-是否有任何应用电路? 数据表中仅显示以下内容:  

    TMSTP+/–不具有内部偏置,无论是否与交流耦合,都需要TMSTP+/–在外部偏置
    TMSTP_LVPECL_EN = 0或DC与TMSTP_LVPECL_EN = 1耦合

    2.它似乎支持LVPECL。 是LVPECL 2.5V还是3.3V?  

    3.在ADC12DJ3200 EVM和 TSW14J57EVM或 TSW14J56EVM中,差分信号直接来自FPGA。 这样好吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,new2day,

    以下是我的回答:

    1.它们是否在生产中? 如果尚未启用,则为何时。

    LMX2594在发布的设备中,LMK0.4832万正在发布,很快将在Web上发布。

    2.数据表是否可用? 无法从网站找到它。

    是的,LMX2594在网上。 LMK0.4832万即将推出。
    您可以在clock_support@list.ti.com上发送电子邮件,我们可以与您共享。

    3.我可以在新设计中使用它们吗? LMK0.4828万的主频仅为3GHz,而不是3.2GHz。
    LMK0.4832万的最大频率为3.25GHz。

    4.如果使用LMK0.4832万,是否仍需要LMX2594? 原因(抖动是其中之一)
    如果可以使用LMK0.4832万生成所有所需的频率,则无需LMX2594。

    5.具有同步功能的扇出缓冲器3.2GHz及更高版本是否也可用? (如HMC7743?)
    LMK0.4832万也可在分发模式下用作扇出缓冲区。

    此致
    普奈特