This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万EVM:关于GPIO0和PLL SYNCEN

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605053/lmk03328evm-about-gpio0-and-pll-syncen

部件号:LMK0.3328万EVM

您好,

通过在GUI上设置SYNCN_SW OFF和PLL的SYNCEN OFF,您可以检查CLK输出,即使评估板上的GPIO 0是打开的。
在这种情况下使用是否有任何不便?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    GPIO0是2态输入,因此应将其拉高或低,而不是保持浮动。

    但是,如果SYNCEN处于关闭状态,则将忽略此选项。

    此致,
    -Tim