This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:CAL_CFG1工作不正常

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611489/bq32000-cal_cfg1-not-working-correctly

部件号:BQ3.2万BQ32000</s>3.2万
主题中讨论的其他部件: BQ3.2002万

对谁可能会产生影响(因为这是我们关心的问题!)

使用BQ3.2万并尝试使用CAL_CFG1寄存器调整由于晶体运行速度慢约8ppm而导致的初始错误
我们正在尝试验证此寄存器中使用的设置是否正常工作。  我们的测试设置使用IRQ输出来监控1秒的周期方波。  我们正在使用周期计时器监控IRQ引脚,10位精度由与原子校准频率标准相连接的参考源驱动;我们确信我们能够进行亚ppm测量。

我们在8分钟(480秒周期)内使用以下测量结果在CAL_CFG1寄存器中尝试了以下值:

CAL_CFG1 --> 0x60h -->所有1秒脉冲的速度大约为8ppm,这是由晶体中的初始错误所指示的

CAL_CFG1 --> 0x62h --> 1秒脉冲中的478个是8ppm慢速,然后有两个补偿短计数,提供6.10ppm的速度,导致1.9ppm慢速的总误差

CAL_CFG1 --> 0x63h -->每1秒477个脉冲是8ppm慢速,然后有三个补偿短计数,提供10.17ppm的速度,导致总误差2.17ppm快速

所以问题是:为什么在我们的实验中,这个寄存器没有给出8ppm或12ppm的校正。

是否有错误?

我们是否应该改用BQ3.2002万?

在本次调查之后,我附上一些支持信息:

1)     BQ3.2万_on_PCB -显示我们所用设备批次典型的日期代码/制造标识的芯片照片。

2)     Excel电子表格,显示基于1秒IRQ输出的实际捕获计时,用于8ppm和12ppm加速设置。

a)     TRF930_18.0717万_3_NO_UNITS–在0x62h处具有CAL_CFG1寄存器。

b)     TRF930_19.0717万-12ppm_no_units–在0x63h时带有CAL_CFG1寄存器。

3)     Excel电子表格,根据8ppm减慢设置的1秒IRQ输出显示实际计时。

a)     TRF930_20.0717万-01_NO_UNITS–在0x44h处注册CAL_CFG1。

在“Reading from TF930”(从TF930读取)列上设置了一个筛选器,可以轻松找到短/长计数,也可以在选定的短/长计数位置找到,您将看到我是如何计算PPM的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Perry:

    我对拖延表示诚挚的歉意。 此职位现在分配给工程师,工程师将尽快回答。 感谢您的耐心等待。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Perry:

    设备的校准功能旨在提供以ppm为单位的相对偏移,因此您观察到的预期和实际ppm偏移之间可能存在一些不匹配。 步骤之间应存在大约4ppm的差异,这与您看到的内容一致:在CAL=2时为6.10ppm,在CAL=3时为10.17ppm。 这是设备的最大精度(+/-半校准步长)。 即使此特定主板上的晶体经过完美调整,CAL步进大小也会限制您设计的整体准确性,因为下一个主板可能会出现恰好位于两个CAL步进之间的晶体错误。

    遗憾的是,BQ3.2002万也有这种精度限制,因为它使用相同的校准方案。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您能帮我解答最后一个问题。 我要附加另一个电子表格并询问以下问题:

    1/在CAL_CFG1寄存器中使用减速设置时,测量的行为与记录的行为完全匹配
    是否同意(是/否)

    2在CAL_CFG1寄存器中使用超速设置时,记录的行为与测量的行为不匹配,并且实际观察到预测的未记录行为
    是否同意(是/否)

    3 thee2e.ti.com/.../CAL_5F00_CFG1_5F00_11.0817万.xlsx 在第2项中的观察结果是否在所有制造的设备中一致(是/否)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Perry:

    我同意1和2。 对于3,我正在与工程师核实设备间行为的预期变化,并将很快为您提供最新信息。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Perry:

    很抱歉耽误了我的时间。 遗憾的是,我无法找到有关设备之间此偏移量变化的任何数据。 最安全的做法是假设绝对偏移量有一些变化,但步骤之间的相对偏移量保持不变。

    此致,
    -Tim