This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万-EP:LMK0.4828万-EP复习

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604547/lmk04828-ep-lmk04828-ep-review

部件号:LMK0.4828万-EP
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

戴尔

我使用LMK0.4828万-EP设计了一个主板。

LMK0.4828万-EP输出未输出。

请查看LMK0.4828万-EP的注册值。

* LMK0.4828万-EP寄存器值*

R0 (初始化) 0x8016.018万
R0 0x14.002万
R2 0x0.02万
R256 0x1.0001万
R257 0x1.0155万
R259 0x1.0301万
R260 0x1.0422万
R261 0x1.05万
R262 0x0106F1
R263 0x1.0716万
R264 0x0.108万C
R265 0x1.0955万
R267 0x010B00
R268 0x010C23
R269 0x010D00
R270 0x010EF1
R271 0x010F11
R272 0x1.1018万
R273 0x1.1155万
R275 0x1.13万
R276 0x1.1422万
R277 0x1.15万
R278 0x0116F1
R279 0x1.1711万
R280 0x1.1818万
R281 0x1.1955万
R283 0x011B00
R284 0x011C22
R285 0x011D00
R286 0x011EF1
R287 0x011F01
R288 0x1.2018万
R289 0x1.2155万
R291 0x1.23万
R292 0x1.2422万
R293 0x1.25万
R294 0x0126F1
R295 0x1.2701万
R296 0x1.2818万
R297 0x1.2955万
R299 0x012B00
R300 0x012C22
R301 0x012D00
R302 0x012EF1
R303 0x012F01
R304 0x1.3006万
R305 0x1.3155万
R307 0x1.33万
R308 0x1.3422万
R309 0x1.35万
R310 0x0136F1
R311 0x1.37万
R312 0x1.38万
R313 0x1.39万
R314 0x013A01
R315 0x013BE0
R316 0x013C00
R317 0x013D08
R318 0x013E03
R319 0x013F00
R320 0x0.14万D
R321 0x1.41万
R322 0x1.42万
R323 0x1.4311万
R324 0x1.44万
R325 0x0.1457万F
R326 0x1.46万
R327 0x0.1471万A
R328 0x1.4802万
R329 0x1.4942万
R330 0x014A02
R331 0x014B16
R332 0x014C00
R333 0x014D00
R334 0x014EC0
R335 0x014F7F
R336 0x1.5003万
R337 0x1.5102万
R338 0x1.52万
R339 0x1.53万
R340 0x1.5478万
R341 0x1.55万
R342 0x1.5601万
R343 0x1.57万
R344 0x1.5896万
R345 0x1.59万
R346 0x015A01
R347 0x015BD4
R348 0x015C20
R349 0x015D00
R350 0x015E00
R351 0x015F0B
R352 0x1.6万
R353 0x1.6101万
R354 0x1.624万
R355 0x1.63万
R356 0x1.64万
R357 0x0.165万C
R380 0x017C15
R381 0x017D33
R358 0x1.66万
R359 0x1.67万
R360 0x1.6888万
R361 0x1.6959万
R362 0x016A20
R363 0x016B00
R364 0x016C00
R365 0x016D00
R366 0x016E13
R371 0x1.73万
R8189 0x1FD00
R8190 0x1FFE00
R8191 0x1FFF53

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能正在同步输出。 请确认您的SYNC PIN输入,切换SYNC_POL或将SYNC_DISX =1设置为输出时钟。 请注意,/1不受SYNC的影响,因此DCLKout0仍应输出。

    注意,TICS Pro软件(http://ti.com/tool/ticspro-sw) 具有改进的LMK0482x GUI界面。

    如果您期望从SDCLKoutY输出,则需要设置SDCLKoutY_PD =0。 在codeloader GUI中,这些位只位于右下角的SYSREF选项卡上。 在TIC Pro软件中,它位于输出页面。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Timothy

    我们的寄存器值是否没有问题?

    我应该控制SYNC_POL还是设置SYNC_DISX = 1?

    在我们的板上,EP的所有输出都不会出来。

    我没有LMK0.4828万-EP EVM,但有LMK0.4828万EVM。

    让我们继续在TIC Pro和LMK0.4828万EVM上进行测试。

    谢谢你。