This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:使用集成式合成器和Spur Reduction开发9.8GHz射频CW信号发生器的完整资源

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611284/lmk61e2-complete-resource-to-develop-9-8ghz-rf-cw-signal-generator-using-integrated-synthesizer-with-spur-reduction

部件号:LMK61E2
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0626万

我目前正在使用德州仪器(TI)提供的参考设计来处理此项目。 我希望获得专家的帮助,帮助我提供有关如何继续使用TI上提供的设计的知识。  

希望TI工程师做出积极响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关此参考设计的可用文档可在以下设计页面中找到: www.ti.com/.../TIDA-0.0626万

    虽然该板是作为概念验证而不是用于销售的评估模块开发的,但如果您希望复制或修改设计,则可以在上面的链接中找到所有设计文件,包括原理图,布局和材料明细表。

    如果您有任何具体问题,请告知我们。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您先生宝贵的时间来回答我们的问题

    我们目前正在进行这项设计,作为我们在'Vidyalankar印度Teachnology研究所'的最后一年项目的一部分,我们现在正处于初级阶段
    因此,在这种情况下,我们需要您的指导,即我们应该如何实际处理所提供的设计文件

    我已经从我们应该开始的位置累积了所有可用于此操作的文件
    我是否应该首先搜索所有硬件部件...

    我们非常感谢您的指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的项目计划是什么? 您想复制参考设计还是进行调整? 参考设计是一个完整的解决方案,设计文件可用于制作电路板,如该页上的文档所述,可供评估。 如果您希望调整设计,则该原理图将是一个很好的起点。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最初,我们希望复制设计并测试各种参数,如输入和输出阻抗以及外部噪声干扰。 因为我们的研究所拥有测试项目设计的设施。

    但我们的进一步计划是修改设计的一些参数,并提出一些更有效的解决方案。

     

    从今天开始,我们将研究给定的原理图和BOM,因为我们必须寻找项目的硬件部分,我们可能会寻求您的帮助。

    感谢您的回答

    此致,

    Pratik Tanwar

    Vidyalankar技术研究所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如上所述,我们参考了可用的示意图文件  

    我需要您帮助选择PCB进行设计。 由于我们来自印度,因此印刷电路板是通用的FR4/玻璃环氧产品,我们是否需要在这种电路板上制作设计,或者是否需要从Rogers那里选择某种特定的电路板,请告诉我们,以便我们可以继续下一步。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们可以帮助解决设备特定的问题,但我不是PCB制造流程的专家。 您可能希望咨询PCB制造公司以获得建议。 这些文件是标准文件,因此可以转发到一个工厂供报价。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    我们参考了开发TIDA-0.0626万的组件的所有数据表,并且当地市场上没有BOM IC,因此我们正在继续进行该项目的硬件部分。

    如果我们能够获得此项目的IC样本,这将是我们开发和评估此项目的绝佳机会。

    期待您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    LMK61E2样片可从TI商店订购,网址为 :store.ti.com/LMK61E2-SIAT.aspx

    此致,
    -Tim