This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:无法设置时间

Guru**** 2778705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603377/bq32000-couldn-t-setting-time

部件号:BQ3.2万

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用的是BQ3.2万,我们发现了一个问题

当我们设置时间函数时,将触发  kernel/drivers/staging/android/alarm-dev.c,  static int alarm_set_rtc此函数。

和  静态int alarm_set_rtc此函数将调用alarmtimer_Get_rtcdev(),但 alarmtimer_Get_rtcdev()返回数据不正确,因此我们无法设置时间

我认为这是系统在加载 RTC驱动程序时,它将触发 kernel/kernel/time/alarmtimer.c,静态int alarmtimer_rtc_add_device此函数。

这意味着驾驶员错过了一些东西。

 内核版本为3.10  .........0

您以前有过这方面的经验吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有,我已联系其他人,看看是否有。 您是否能够探测接口总线以确认IC级别的事务?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我对此也没有任何经验。 探测接口总线并触发警报应有助于确定原因。