This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万EVM:CDCE6.2005万

Guru**** 2894040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604046/cdce62005evm-cdce62005

部件号:CDCE6.2005万EVM

我已经购买了主板CDCE6.2005万EVM并下载了应用软件。  

1.时钟规划工具不能同时生成17MHz和170MHz,但17.2Mhz和172Mhz是正确的。

2.在我的应用程序中,我需要动态更改时钟频率。 如果TI已为 用户提供编程API,以了解如何生成具有不同时钟频率的Mult除法参数。

谢谢。

陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen

    您可以同时生成17MHz和170MHz。 请从以下链接下载EVM软件:

    http://www.ti.com/lit/zip/scac105

    内置的频率规划工具可供您输入输入和输出频率,它将为您提供设备配置。 您也可以在此处手动更改分隔符值。

    此致

    普奈特