This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913PERF-EVM:插入USB端口时收到"Device driver software was not successfully installed"消息

Guru**** 2791915 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604010/cdce913perf-evm-got-device-driver-software-was-not-successfully-installed-message-when-plugging-into-usb-port

部件号:CDCE913PERF-EVM
主题中讨论的其他部件:CDCE913

 我在使用 TI编程板时遇到问题。 请提供建议。

 

    1. 首先,我卸载我拥有的所有TI软件,重新启动计算机,并从TI网站 http://www.ti.com/tool/clockpro安装ClockPro1v21.exe (从scac119e.zip中解压)

       

    2. 然后,我将TI编程插入我的USB端口,并收到以下消息。

        

         我的PC知道它是TI编程器,但无法安装设备驱动程序。  我安装了Windows 7。

3.然后我打开了TI Clock Pro,但它说我没有与设备通信。 由于设备驱动程序未成功安装,因此这是预期的。

4.我尝试 了http://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/p/31.7745万/1114468#1114468上111.4468万上的111.4468万的4213.Driver_ProgrammingEVM_Windows7.zip。 安装新驱动程序后  ,“Device Manager (设备管理器)”窗口中的“TI CDCE(L)9xx Programming Evaluation Module”感叹号消失。 但是,TI时钟专业 版仍声明它不与器件通信。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vitoria:

    当设备显示在硬件管理器中(如相应 pdf的末尾所示 )时,它应与GUI进行通信。

    使用Clock Pro时,只有“编程EVM工具”窗口与插槽式EVM进行通信。

    OU可以在向导窗口中启动GUI时或使用“工具”菜单中的条目在中启动。

    从技术上讲,该板对软件是透明的,这意味着如果没有装置插入插座,它将无法识别“EVM”或更好的装置:装置。

    当设备插入到另一个位置或插座针脚有软短路时,也会发生这种情况。

    订购此EVM时,您能告诉我吗?

    谢谢!

    此致,

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

     感谢您的回复! 我大约2周前订购了此EVM。

    目前,我没有将TI CDCE913 芯片插入插座,因此我的下一步是获取芯片,将其插入,然后重试。

    维多利亚