This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/604078/cdce62005-cdce62005

部件号:CDCE6.2005万

你(们)好

我正在使用CDCE6.2005万EVM。

1.当我更改设置时,一些值将黑色更改为红色。

这是什么意思? 这是否意味 着设置错误?

2,输入为200MHz (LVPECL)时,输出为200MHz (LVPECL)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason

    1.您能告诉我您的PLL配置(所有分频器值)吗? 分压器值错误且VCO超出范围。
    请使用频率规划器按钮并指定输入和输出频率,然后按CALCULATE (计算)。 它将自动设置分禾器。

    2.是的,您可以使用200MHz输入获得200MHz LVPECL输出。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解。
    非常感谢您的支持。