This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:未使用的输出端接和放大器;内部组件更改

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603441/cdcm6208-unused-output-termination-internal-component-changing

部件号:CDCM6208

您好,

我正在 Pin模式(Pin模式19)下使用CDCM6208V1。 我还计划使用SEC_REF作为输入。

请澄清以下问题:

1)在8个输出中,我们没有使用两个25MHz输出(Y5和Y6 LVDS输出)。 请告诉我如何终止这两个输出。  

在差分引脚之间连接100欧姆电阻器是否是一个好的选择?

2)在数据表的表8中,建议使用内部LPF组件值。 请告诉我如何在Pin模式下更改这些值。

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu

    1>您应该使用差分引脚上的100个电阻器来端接未使用的LVDS输出。

    2>请参阅随附的文档,了解PIN模式中的LPF值。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../CDCM6208V1_5F00_Pin_5F00_modes_5F00_LF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您的回复。

    对于任何特定的pin值,是否自动设置内部LPF值(如共享表中指定)?

    此致,

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu

    是的,内部环路滤波器值将自动设置为 表中指定的特定引脚配置。

    此致

    普奈特