This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:OSCin允许的功率级别范围和OSCin功率级别/输出值对输出的影响

Guru**** 2918790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/602745/lmx2592evm-oscin-permissible-power-level-range-and-oscin-power-level-fout-value-effect-on-pout

部件号:LMX2592EVM

您好,

LMX2592EVM -用户指南中提到OSCin功率级别为100 MHz时+6dBm。

我想连接10MHz OCXO。在这种情况下,

1. 10MHz的允许功率范围是多少?

2.在数据表中,输出功率为8 dBm。它是否与OSCin功率级或输出值有关? 如果是,请告诉我这种情况的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumit:

    对于所有输入频率,OSCin的最大限制为2Vppd。 输出不应随OSCin级别而变化,但对于Fout (趋势请参见图12)。 这些数字用于输出上的50ohm上拉电阻器(一种通用集电极类型)。 如果您想要为特定输出提供更高的输出功率,您可以设计一个电感器上拉,详见第8.1 节。6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复!

    我们能否在LMX2592EVM OSCin上提供正弦波Vp-p和50Ω Ω 阻抗?

    此致,

    Sumit Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit,

    是的,您可以,这也是最常见的用例。