This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万BEVM: LMK0.4826万 JESD204B

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614173/lmk04826bevm-lmk04826-jesd204b

部件号:LMK0.4826万BEVM
主题:LMK0.4826万中讨论的其它部件

你好

我要生成6对设备时钟和sysref。 我需要帮助设置设备,有人能帮我吗?

谢谢,Kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KK:

    是的,请告诉我输入频率,输出频率,我可以帮助您进行设置。
    您是否在使用LMK0.4826万 EVM?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet
    我想生成4x 491.52Mhz和4x 3.84 MHz。 我对所有的mux设置感到困惑。能否帮助我进行设置?
    谢谢,Kk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KK:
    您要使用什么输入频率以及哪个SYSREF模式(SPI/PIN)? SYSREF应配置为连续模式还是脉冲模式?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    30.72MHz。 我应该使用哪种模式,单环路或双环路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KK:

    如果输入时钟需要抖动清除,则可以使用双回路。 如果时钟是干净的,则只能使用单回路PLL2。

    我创建了一个可以加载的TICSpro配置文件。 这仅适用于PLL2配置。 您必须在OSCin上应用时钟。

    如果您发现任何问题,请随时联系我。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../LMK0.4826万_5F00_TICS_5F00_e2e.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Puneet,您还能为脉冲模式生成一个设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KK:

    请查找附加的配置。 我启用了脉冲程序。 通过使用TICSpro中的"设置模式"页面,您可以将设备置于不同模式。 如有任何其他问题,请随时联系。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../LMK0.4826万_5F00_TICS_5F00_pul_5F00_e2e.zip