This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:引脚模式156.25MHz差分x 5+25MHz CMOS x 2

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603320/cdcm6208-pin-mode-156-25mhz-differential-x-5-25mhz-cmos-x-2

部件号:CDCM6208

大家好,

我检查了CDCM6208数据表引脚模式,但无法找到 引脚模式组合156.25MHz差分x 5+25MHz CMOS x 2。

请问我是否错过了此PIN模式选择?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    我们有一个插针模式组合,4个156.25MHz和2个25MHz CMOS。 我们没有5倍156.25 和2倍25MHz的处理器。


    此致
    普奈特