This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:晶体片上负载电容要求

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603439/cdcm6208-on-chip-load-capacitance-requirement-for-crystal

部件号:CDCM6208

您好,  

我正在 Pin模式(Pin模式19)下使用CDCM6208V1。 我还计划使用SEC_REF作为输入。  

在数据表第10页 的晶体输入特性要求下,提到了一些片上负载电容要求。

请简单介绍一下这实际上意味着什么?

此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu

    XTAL引脚上有片上负载电容。 如果使用为7pF负载电容指定的xtals,则不必连接任何外部负载电容。

    此致
    普奈特