This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:对sysref输出确定性延迟的SYSREF请求

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613702/lmk04828-sysref-request-to-sysref-output-deterministic-latency

部件号:LMK0.4828万
在“线程: LMK0.4616万”中讨论的其他部件

您好,

我正在考虑使用LMK0.4828万或LMK0.4616万时钟分配器。

我想知道SYSREF请求引脚被拉高时的延迟  
当SYSREF出现在输出上并与器件时钟对齐时,是确定性的?
是否在固定数量的设备时钟周期后发生?

请详细说明这两个组成部分。

提前感谢!

伙计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,伙计

    您将使用什么模式? 是否要将其用作双环路抖动消除器并生成dev/SYSREF对?
    另外,SYSREF_Req是否发出到SYNC引脚与输入时钟同步,还是完全同步?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我有兴趣将它用作单个PLL (绕过第一个PLL,而不使用抖动清除)并生成多个DEP&SYSREF信号。 此外,在发出SYSREF_REQ之前,我还将使用SYNC选项。

    对于第二个问题,SYSREF_Req和输入时钟都与相同的10MHz参考同步。

    谢谢!
    伙计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,伙计

    在这种情况下,两个设备都将具有相对于SYSREF请求的确定性延迟。

    此致
    普奈特