This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:输出功率和控制

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600889/lmx2594evm-output-power-and-control

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2592

我一直在试用LMX2594EVM,但无法获得数据表中显示的输出功率级别。  通过将输出连接器直接连接到Agilent MXA频谱分析仪输入,测得的功率在大约13.5 GHz时降至0 dBm以下,最终在15 GHz时达到2.8 dBm。  我还注意到,例如,2.0 GHz的输出功率因输出分压器是4还是6而变化5 dB。  此外,当更改输出功率控制寄存器时,它似乎不是单音。  似乎在设置为30时稍微反转。

您是否有一些使用无功部件来增加较高频率下的输出功率的指导。  我知道数据表建议使用 1 NH电感器而不是50 ohm上拉电阻,但我不知道在低频下会有什么影响。  输出的任何阻抗或等效的块状元件模型?

我还注意到,低阶输出分禾器与所需信号一起出现泄漏。  例如,在15.0 GHz编程的情况下,在7.5 GHz有-55 dBc组件。  随着输出频率的降低,似乎有所改善。

仍有关于PLLatinum SIM程序的一些问题,但会在以后的一天内继续这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan,

    15GHz时的数据表编号2dBm位于器件引脚的点,根据通过PCB的损耗(EVM丢失约2-3dB),它在频谱分析仪上的测量值可以更低。 关于输出分频器4或6,输出功率不应取决于使用的分频器,而应取决于您的输出频率,12G/4= 3G或12G/6= 2G,尽管我不期望这两个频率之间的变化会很大。 输出功率控制不是单音的,您说的对,它先上升,然后慢慢饱和,并且有两部分,因此0-31是一个斜坡, 然后,就像您在32时看到的那样,它会下降并开始下一个斜坡32-63。有时最高功率实际上约为代码=50 (因为饱和后会下降一点)。

    在选择上拉电感器时,请使用以下公式。 您应该期望电感器设计频率周围的最高输出功率,但当您从该频率提高或降低时,输出功率也会下降。

    对于泄漏,有时与未关闭内部分禾器有关,请先检查。 此外,请记住端接输出"N"或"P"侧的另一侧未使用,我已经看到如果两侧不匹配,您可能会得到一些不需要的混合或反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布赖恩:

    感谢您提供信息。 关于输出功率与分配器,我指的是使用DIV = 4或6时在2 GHz时观察到的变化。 您可以双向达到2 GHz,12 GHz/6或8 GHz/4。

    我看不到你提到的方程式。

    我所指的泄漏也会在选择分禾器时出现。 例如,Fvco为12 GHz,DIV = 2,Fout = 6 GHz时,我看到一个组件为3 GHz。 显然,分压器是一个纹波计数器,附加级处于活动状态。 是否可以关闭未使用的分隔器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan,

     

    关于使用不同的输出功率, 电平应取决于输出缓冲区,但是 使用不同的通道分隔器和从不同的VCO导出的电流可能具有略微不同的波形特征和略有不同的输出功率测量。 我得到大约1dB的差值,您看到了什么?

     

    方程式来自LMX2592数据表8.1 第6节。 看起来它不允许我在此处复制图像。

     

    泄漏是有趣的。 我们没想到会这样。 查看后,有一个位R31[14]设置为0 (它创建了该附加的DIV-2组件)。 让我们确保并相应地更新这一点。 同时,您可以从TIC Pro中的“原始寄存器”选项卡中尝试,因为它不是公开的寄存器位。

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    清除该位可消除离散旋转,而离散旋转先前在所需输出周围对称地出现。  现在我只看到一个宽(1 GHz)的sinx/x,在大约-80 dBc的输出频率下,以一半的频率查看频谱。  我需要一些有关如何使用此注册表的指导。

    如果在2000 MHz时将输出功率寄存器设置为63,且通道分配器为4,则测量输出= 9.3 dBm。  当通道分频器位于6时,我测量+dBm 1.5。  如果输出功率设置为50,我将7.6 分别获得+dBm和+dBm 8.7。  更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan,

    您现在可以强制写入到1,它将在即将发布的数据表更新中进行更新和描述。

    是的,输出功率寄存器是确定输出功率的控件。 正如您已经看到的,它会上升,但在某个点达到饱和(约50),然后可能会略微下降,接近63的最大值。