This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:内部VCO

Guru**** 2512685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608001/lmk04828bevm-internal-vco

部件号:LMK0.4828万BEVM
在“线程:LMK0.4828万”中讨论的其它部件

是否可以用另一个晶体振荡器替换VCO? 我n´t在不使用VCXO的情况下生成120 MHz的频率,但我不知道内部VCO是否足以生成它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andres

    您能否让我们进一步了解您对输入和输出时钟的要求? 是否要在双环路抖动消除器或单PLL模式下使用设备? 通常,可以使用VCXO和仅PLL2模式在内部VCO不工作的情况下生成120MHz输出。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    我想在双环路抖动消除器中使用该设备,
    我想使用两种类型的输出时钟,第一种是120MHz (或可能是10MHz)时钟(F1),第二种是F1/10。
    我想使用内部VCO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andres:

    对于双环路抖动消除器,需要一个VCXO。 PLL1仅适用于外部VCXO,PLL1没有内部VCO。 您能否告诉我们输出时钟所需的输入时钟频率,抖动/相位噪声性能,输入时钟的相位噪声?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想使用一个可在10 MHz和120 MHz之间调谐的时钟(F1),以及其它的f2=f1/10。

    您是否有用于VCXO连接的原理图?

    您是否知道要为其工作的VCXO模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andres,

    根据您的输入频率,您必须选择合适的VCXO。PLL2的VCO可以在3GHz的频率下运行,将其划分为10MHz和120MHz。 由于LMK0.4828万是整数PLL设备,因此不能使用10MHz到120MHz之间的任何频率。
    有关VCXO连接,请参阅以下文档:
    www.ti.com/.../snau145
    VCXO模型可以用verilogA编写,我可以帮您解决这个问题。

    我不确定LMK0.4828万是否是您要查找的设备。 如果您给我提供有关用例输入/输出频率的更多信息,我可能会向您推荐合适的设备。

    此致
    普奈特