This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分频器选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603112/the-frequency-divider-selection

主题中讨论的其他部件:CDCE913CLOCKPRO

大家好,

客户希望将频率从20Hz转换为10Hz。 输入频率为20Hz,输出频率为10Hz。

我使用WEBENCH,它显示CDCE913可以 实现此功能。  

我想确认它是否能够实现 这一功能。

如果可以,如何 实现此功能? 为了满足客户的要求,他需要 PLL旁路模式。  如何选择 PLL旁路模块,而不是  PLL模式?

如果不能,您会提供另一个解决方案吗?

祝你一切顺利,

张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有人能支持我吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    是的,CDCE913可以在PLL旁路模式下执行此操作。 请使用Clockpro软件对设备进行编程。 您可以从产品页面下载。

    此致
    普奈特