This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万EVM:关于代码加载器上的输出格式设置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603121/lmk03328evm-about-output-format-setting-on-code-loader

部件号:LMK0.3328万EVM
在“线程:LMK0.3328万”中讨论的其它部件

您好,

i设置LMK0.3328万寄存器的工作。
请告诉我如何在代码加载器上设置LVDS格式的输出。

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../set-for-LVDS-format.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    自动静音和静音级别(控制1,3)配置自动静音,如果PLL失去锁定,则自动静音将禁用输出时钟。 静音级别设置PLL失去锁定时输出被拉至的电压(在这种情况下为VCM)。

    设置2配置输出类型:diff,CMOS,HCSL或Disable。 选择其中一个选项时,其他控件功能也会更改以匹配此字段。 在此示例中,由于选择了diff,您可以忽略我划掉的其他字段(CMOS, HCL)。

    输出控制4已设置为LVDS,因此无需更改。 在这种情况下,Control 5不执行任何操作,因为它仅适用于HCSL和CMOS。 我建议将其设置为HCSL (ExtTerm),与OUT1的控件相同。

    此致,

    -Tim