This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0308万:LMK0.0308万是否接受正弦波输入?

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601986/lmk00308-does-lmk00308-accept-sine-wave-input

部件号:LMK0.0308万

您好,

我们需要一个时钟缓冲器/多路复用器 ,能够多路复用两路输入和风扇输出8路输出。 其中一个输入信号是LVDS (0-1000MHz),另一个是模拟正弦波(0-100MHz)。 输出信号应为LVDS。 LMK0.0308万看起来不错,我们想知道它是否支持正弦波输入,或者是否有任何关于如何使其工作的建议。 谢谢!

最佳,

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以通过交流耦合电容器将正弦波输入应用到OSCin输入引脚(使OSCout引脚保持浮动状态)。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Alan的确认。
    后续问题:连接OSCin所需的正弦波量是多少? 我只找到了Fmax =250m,但没有关于量值的信息。

    最佳,
    HP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的范围为1至2 Vpp摆动,建议使用更高的摆动/回转速率以获得更好的性能。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Alan。

    在螺纹 e2e.ti.com/.../69.7448万中 ,您建议将正弦波连接到CLKIN而不是OSCin。 哪一项在性能方面更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于带输入的正弦波,OSCin在相位噪声/抖动方面的性能优于CLKIN,最高可达150 MHz。  

    如果单端输入转换速率高于2 V/ns,则CLKIN的性能将优于OSCin。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!