This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:四种模式下的交换机速率LMX2571

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613907/lmx2571-lmx2571-the-switch-rate-in-the-four-modes

部件号:LMX2571

大家好,

客户正在使用LMX2571。 如果他执行2FSK,他需要知道FSK PIN模式的开关速率有多大,

FSK SPI模式,FSK SPI快速模式和FSK I2S模式。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    SPI时钟速率,I2S时钟速率为100MHz最大
    在PIN模式下,符号速率可以是50MSps。