This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:296-3.7916万-ND

Guru**** 2541600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY, CODELOADER, LMX2594EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612293/lmx2492evm-296-37916-nd

部件号:LMX2492EVM
线程中讨论的其他部件: USB2ANYCODELOADERLMX2594EVMLMX2492

您好,

我在使用LMX2492EVM器件时遇到一些基本问题。

1)在如下所示配置PLL并生成斜坡信号(如"斜坡计算器"选项卡所示)后,如果我同时测量输入,我只能在'显示器'上看到输出波形。 (输入和输出通过BNC电缆连接到"多孔")。 输出/2信号的振幅为50 mV,而OSCin的振幅为2 Vpp。

这让我相信输出是一些随机噪声,它是输入的函数(因为输出持续连接到"只在我尝试测量输入时显示波形")。

此外,我是否错过了设置设备的任何简单步骤,这会使我无法读取可行的输出?

下面是我设置硬件的步骤:  

1)将5伏电源连接到评估模块

2)将USB2ANY连接到模块。

3)打开代码加载器4并单击"识别"按钮以确保接口正确

4)设置输入和输出的测量值(通常OSCin作为输入,来自信号发生器,RF/2作为输出)。

5)  

完成上述所有步骤后,我将生成与 软件相关的以下内容:  

1)我将"参考振荡器"频率更改为10 MHz或15 MHz,这样VCO输出频率将分别更改为960 MHz或大约1400 MHz。

2)我单击"斜坡计算器"选项卡中的"全部更新",并将值设置为下面第二幅图像上显示的值。

3)我将信号发生器输出设置为频率10或15 MHz的平方,大约为2 Vpp。

我找不到关于此的分步教程。 我是一个刚刚完成理论课的本科生,在实验室有2年的经验。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehrpuoya

    我要说两件事:
    1.尝试使用TICSPro GUI而不是CodeLoader。 渐变GUI更易于使用,更准确,更新速度更快。

    2.如果您使用的是LMX2594EVM,则VCO的范围有限,工作频率约为10 GHz。 因此,如果您尝试斜坡,但EVM上的VCO无法覆盖此范围,则不会工作。 您是否已将VCO更换为适合您频率范围的VCO?

    3.从你展示的CodeLoader图片中我没有发现任何问题

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取输出方面,由于我们实验室提供的"示波器",我的频率限制为2 GHz。

    至于VCO,我购买了一个,规格如下:

    我将很快用这个VCO替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 所以我认为VCO是问题所在。
    LMX2492有两个VCO脚印。 我认为较低的人很有可能适应这种VCO。

    此致,
    Dean