This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:M_DRV重置时间间隔

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612242/tpl5110-m_drv-reset-time-interval

部件号:TPL5110

团队,

TPL5110的快速确认问题。  如果在DRV线已低的情况下发出手动通电,计数器是否复位?  数据表显示此信号被忽略,但不清楚在此情况下是否重置计数器。  换言之,如果在DRV低电压时间内发出手动通电,定时器是否可以延长?

谢谢!

Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    如果在线路已处于低位时发出手动通电,则计时器不会复位。 请参阅数据表的图11,复制在此处:

    蓝色框显示有效的M_DRV脉冲-在这种情况下,计时器将重置,时间间隔提示 在TDB后重新启动

    红色边框显示了由于DRV已低而忽略M_DRV的情况。 在这种情况下,计时器(和时间间隔提示)不会重置。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    感谢您的回复! 根据我们的讨论,此主题让我怀疑计数器是否会重置:

    e2e.ti.com/.../149.2876万

    当您确认EVM时请告诉我,以便我们可以将其关闭。

    谢谢!

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我在EVM上对此进行了测试,结果正确- M_DRV在忽略计时器时不会重置计时器。

    还有另一种方法可以延长DRV周期。 在数据表的8.5 .2.1 部分中,它指出'DELAY/M_DRV引脚处逻辑高的扩展断言将打开MOSFET的时间长于设定的时间间隔。' 实际上,如果您将M_DRV拉高一段时间,那么无论您保持多长时间,它都将大致延长DRV周期,因为计时器间隔仅在M_DRV恢复低时重置。 这可能是延长周期的一种方法,但需要提前知道周期需要延长-您不能让M_DRV降低, 然后确定间隔需要更长,并再次尝试拉高M_DRV,因为它将被忽略。

    此致,
    -Tim