This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMK0.0308万行驶LMX2581

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613937/lmx2581-lmk00308-driving-lmx2581

部件号:LMX2581
主题: LMK0.0308万中讨论的其他部件

您好,

我想使用lmk0.0308万驱动lmx2581。 添加时钟缓冲器以将差动转换为单端还是使用EVM的参考设计?

如果首选第二个选项, 则lmk0.0308万 差分输出将使用给定的参考电路snau136c转换为单端。

但对于 lmk0.0308万 VOD = 400mV和Vos=1.25V的LVDS输出,这是否足以驱动 lmx2581的OSCIn ,在我按照EVM指令中的建议将差动输出转换为单端后,此OSCIn要求交流耦合输入的最小值:0.4vpp到最大值:1.7vpp

e2e.ti.com/.../snau136c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用LMK0.0308万的LVPECL或HCSL输出模式,与LVDS模式相比,单端摆幅更高。

    艾伦