This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:低功耗SYSREF生成

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMX2582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613075/lmk04828-low-power-sysref-generation

部件号:LMK0.4828万
线程中讨论的其他部件:ADC32RF45,, LMK0.461万LMX2582LMK0.101万

我正在为 基于ADC32RF45的接收器设计研究低功耗时钟解决方案。  我在高速论坛上发布了与此相关的问题:

问题在于ADC32RF45 EVM使用LMK0.4828万为ADC,EVM FPGA以及FPGA时钟生成SYSREF。  LMK0.4828万的数据表显示功率耗散为1.9W。  

如果设备仅输出SYSREF信号,或者是否有其它更简单的时钟设备可代替LMK0.4828万,则此功耗是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原始帖子的小更正。 我意识到LMK0.4828万数据表中有一个关于估计特定配置的功耗的部分,还在另一个帖子中找到了一个电子表格计算器。 使用电子表格并插入我认为设置的典型配置与ADC32RF45 EVM类似,我得到的LMK0.4828万功耗约为1.2W。

    但是,由于ADC32RF45将从LMX2582计时,我的问题仍然是,是否有更低的功率方法来生成所需的SYSREF和可能的FPGA时钟。 例如,LMX2582的第二个输出可用于生成FPGA时钟(ADC采样速率为3 GSPS,ADC小数为24)。 或者LMK0.461万可能是较低的功率选项,因为LMX设备中生成3 GHz时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark

    您在功率方面几乎拥有优化的设置。 LMK0461x器件是具有10或16路输出的低功耗器件,可以灵活地将每个时钟输出用作SYSREF或器件时钟,并且输出电源可以为1.8V,具有良好的PSRR,可以直接与DCDC转换器一起运行, 但3GHz输出不受支持。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,
    感谢您的意见。

    我有500 mW SYREF系列的功率预算。  您认为LMK0461x类型的设备可以实现这一点吗? 仅需要3路LVDS输出FPGA时钟,用于FPGA的SYSREF,用于ADC的SYSREF。  LMX582将为ADC提供3 GHz时钟。 。  


    我的另一个想法是使用像LMK0.101万这样的时钟缓冲器从FPGA时钟生成SYSREF信号。 我的想法是使用LMX2582生成ADC时钟(近3 GHz)和FPGA时钟(ADC时钟/24)。 使用FPGA时钟为LMK0.101万供电,以生成绕FPGA时钟/32的SYSREF信号。 LMK0101将输出三个LVDS信号:FPGA时钟和两个SYSREF信号。 如果我的估计值正确,则功率应该比LMK0.461万低得多,低于200 mW。 但是,我不确定这是否支持ADC/SYSREF定时关系所需的设置/保持时间,以及如何 处理初始化后彻底关闭SYSREF。

    这是合法的做法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark

    在您的情况下,ADC时钟为3GHz。 您将对ADC有设置保持时间要求。如果您使用LMK0.101万生成SYSREF,则必须考虑此设备的TPD版本,并查看是否仍能达到设置/保持时间。

    此致
    普奈特