This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM运行过热?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601940/lmx2592evm-lmx2592evm-runs-hot

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592

刚刚为一个全新开箱的LMX2592EVM供电。  LMX2592自身运行过热是否正常?   因为太热了,不能用手指握住,而且有一些经典的热环氧树脂的味道。   它的电流小于250 mA,似乎响应寄存器读/写。


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Heinrich,

    这是正常现象,在标准EVM上触摸手指会很热。 如果将采用更厚的铜层设计的实际主板,DAP上的热量更高,以及更高的层数,以及其他热设计策略,您可以通过更快地将热量散至主板来降低热量theta(JC),这也会降低机箱温度。