This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万的AUX参考资料来源

Guru**** 2767955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613263/cdce62005-aux-ref-source-of-cdce62005

部件号:CDCE6.2005万

大家好,

我们计划在一个设计中使用CDCE6.2005万来进行时钟合成。我们是否可以在器件的'AUX IN'输入处使用TCXO来进行LVCMOS输出,而不是晶体?

这是必需的,因为设计的硬件将在严重的温度变化下使用。此外,离子源的相位噪声要求很高。

您的观点?

谢谢

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ravi

    我建议对TCXO使用“优先”输入或“次要”输入。 AUX输入专为具有片上OSC电路的Xtals设计。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,感谢您的快速回复。

    在这种情况下,我是否可以保持AUX引脚浮动,或者我需要使用1Kohm电阻器将其绑定到GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi

    请将1千欧连接到接地。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢普奈先生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet先生,我还有一个关于PRI_ref/sec_ref时钟源的问题 ,我可以使用剪切正弦波输出TCXO来代替LVCMOS输出TCXO吗?

    因此,正弦波裁剪部分比LVCMOS部分要多。

    你对此有何看法。

    谢谢!

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi

    只要符合CDCE6.2005万输入的VIL和VIH规格,您就可以使用剪切的正弦波部件。

    此致
    普奈特