This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:CDCE6.2005万 EEPROM和放大器;唤醒

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599981/dac3484evm-cdce62005-eeprom-wake-up

部件号:DAC3484EVM
线程中讨论的其他部件:TSW1400EVMCDCE6.2005万DAC3484

我的DAC3484EVM和TSW1400EVM与提供的TI软件配合使用非常好。  感谢您提供如此出色的评估套件!

我希望能够通过连接到DAC的SPI跳线直接配置DAC3484 (而不是通过USB)。  但是,除了通过USB外,无法配置CDCE6.2005万。

CDCE6.2005万应该(根据我对文档的阅读)将其设置存储在非易失性存储器中,并在通电后自动进行配置。  不过,我看不到这种情况。  

每次打开DAC3484EVM板的电源时,我都必须在DAC3484 EVM软件控制GUI中切换几次“唤醒”按钮,然后才能看到“锁定”LED (D1)亮起。  我怀疑切换“唤醒”按钮的过程也将配置数据发送到CDCE6.2005万。

如何使DAC3484EVM上的CDCE6.2005万自动从上次使用的设置唤醒和配置自身?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    CDCE6.2005万需要不同的过程来编程EEPROM -加载寄存器时不会自动编程。 DAC3484 EVM GUI仅支持加载易失性CDCE6.2005万寄存器,不能对EEPROM进行编程。

    要直接测试DAC3484的配置,我建议首先从外部电源为电路板通电,然后连接USB以加载CDCE6.2005万寄存器并确保PLL已锁定,然后断开USB并连接到DAC SPI跳线。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Tim的回复。 我已经了解了对CDCE6.2005万 EEPROM进行编程的要求。

    很遗憾,您提出的建议不能满足我的需求。  因此,自从我最初提出这个问题以来,我已经提出了一个替代解决方案,通过USB对主板进行编程,而不使用所提供的TI软件。  这将使我能够做我需要的事情。

    -无光泽