This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612132/cdce913-cdce913

部件号:CDCE913
主题中讨论的其他部件:CLOCKPRO

你好

我在其中一个耳麦帖子中看到您展示了VCXO拉图。我在哪里可以找到VCXO工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaus

    VCXO模式下的XTAL拉力取决于XTAL的运动电容器和负载电容。 我们有一个工具来匹配xtal的可抽拉性。 您可以从以下链接下载Clockpro工具:

    http://www.ti.com/tool/clockpro

    安装后,您可以在此处找到VCXO工具:

    Tools (工具)->'拉 取范围图解'

    此外,我们还提供了有关VCXO的详细应用说明:

    http://www.ti.com/lit/pdf/scaa085

    http://www.ti.com/lit/an/slea071/slea071.pdf

    如有任何其他问题,请随时联系。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我使用该工具进行了VCXO拉拔仿真,我仍然可以看到更大的调谐范围,但我测量的结果几乎是一半。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Klaus

    Pluuling范围也受XIN/XOUT引脚上板电容的影响。 请检查这是否是根本原因。

    此致

    普奈特