This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:RSTN未激活时电压减半

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601767/tpl5010-voltage-cut-in-half-when-rstn-is-inactive

部件号:TPL5010

您好,

我的客户对TPL5010有疑问:  

该规范表示RSTN是开路漏极的有源低输出。 但是,当RSTN处于非活动状态时,我们的电压基本上减半。 我们的外部上拉强度为10k,因此不是那么强,并且在规格的外部上拉范围内。 因为输出是漏极开路,所以我不会期望该零件有下拉。 请提供建议。

感谢您的支持。

此致,

Oscar Palomino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    您能否验证RSTN引脚上没有其它电流消耗源? 当RSTN处于非活动状态(VOH)时,根据数据表,通过引脚(IOH)的电流消耗通常为1 nA,因此此电流不应导致上拉电阻器Rp出现较大的电压降。

    另外,建议使用100k上拉以进一步降低电流消耗。

    此致,
    -Tim