This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:评估板的低单端功率输出

Guru**** 2550190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613453/lmx2594evm-low-single-ended-power-output-from-evaluation-board

部件号:LMX2594EVM

我刚刚收到了一款全新的LMX2594EVM,并且对输出功率的性能期望很满意。   该部件的数据表单端50ohm上拉假设在8GHz时为+5dBm,在15GHz时为+2dBm。  我的主板在8GHz时产生+4dBm,在15GHz时产生-4dBm。  我已经用频谱分析仪和功率计交叉检查了这些读数,并得到了良好的认同。  连接是直接的,只是一个没有电缆的套管适配器。  有人能告诉我EVM在这两个频率下的预期功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Romley:

    很高兴您对该设备感到满意。

    D/S中报告的输出功率包括一些去包(迹线损耗和与手动Maury调谐器匹配),因此您从EVM中读取的内容有所不同。 在15 GHz频率范围的顶端,差异也更大。

    我刚刚使用随机EVM验证了8 GHz和15 GHz的输出功率。 我使用5053的功率计功能,并获得以下结果,将EVM与male2male SMA连接器连接。 它们与您的测量结果非常一致:

    5053功率测量,带有male2male单端输出和未使用端口上的50 ohm端接。 我还将输出功率设置保留为31。
    8GHz -> 5.4 dBm
    15GHz ->- 3.3 dBm

    我希望这能回答你的问题。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这与我所读的内容一致,但我的功率设置为最大值(63)。

    8GHz ->+5.4dBm ME ->+4dBm
    14 GHz -3.3dBm ME ->-4dBm

    感谢您的回复。
    Stuart Rumley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的鲁姆利,第31和第63条没有什么区别。 您有正确的测量值,此致,Simon。