This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:输出电流是否影响定时?

Guru**** 2950820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601233/lmc555-output-current-affects-timing

部件号:LMC555

我有一个电路以50 % 占空比振荡器配置接线,如 数据表的9.6 部分(第16页)所示。 当我将输出负载从空载变为100欧姆时,输出频率和电压会发生显著变化。 无论输出负载或电压如何,V+都保持恒定的3.3V +/- 1mV,这表明我的电源正在执行它应该执行的操作。 卸载时,输出频率测量结果非常接近所需频率(< 0.5 % 错误)。 在两块设计相同的板上都可以看到这种现象。

我的最大猜测是LMC555无法提供设计所需的电流。 但是,数据表显示绝对最大输出电流为100mA,并且芯片测试为50mA。 我看到输出频率和电压在大约2mA时发生了显著变化。 由于芯片内有输出反相器(如数据表第3页所示),我不知道为什么我看到了任何变化。

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,

    对于50 % 占空比,VCC - VOH必须等于VOL - GND。 负载至地面仅会降低VOH
    输出电流最大值和通道电阻随VCC而变化;3.3V处于范围的低端。
    数据表中的VOH和VOL测试的VOL电流是VOH的4倍,因此VOL晶体管比VOH晶体管更强大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ronald,

    感谢您的回复。 我想我以前没有在数据表中看到过该信息。 哦,好的。 我只做了粗略的模拟,在我购买原型印刷电路板之前没有试电路板,所以这可能是我所希望的最好的。

    听起来我最好的选择是放入一个或两个MOSFET。

    再次感谢,

    Andy