This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:RF PLL的功耗高于预期。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613612/lmx2485e-power-consumption-for-the-rf-pll-is-higher-than-expected

部件号:LMX2485E
主题中讨论的其他部件:LMX2485

它可能涉及的人,

我仅使用RF PLL,并且工作频率为1.6GHz,参考频率为19.2MHz。 设备设置为22位分次模式。 3V供电电流测得的电流为8mA。 根据数据表,我预计它将接近3.3mA。 为了与数据表匹配,我关闭了充油泵,但电流仍保持在8mA左右。 如果PLL电流测量值接近0,因为它已断电。 这是否是您所期望的最新版本? 我使用相同的PLL电路,具有不同的VCO和大约300 MHz的RF输出频率,电流为3.5mA。 是否有降低输出电流的建议? 我确实禁用了可选测试输出和时钟输出。

谢谢!

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想写:有什么降低电源电流的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    与设置相同

    1. 确保PLL电源已关闭

    2. 确保仍为IF PLL的所有引脚供电

    对于电流,请认识到这是在低相检测器频率的电流消耗非常有利的条件下进行的。   此外,高频输入引脚没有输入,并保持在直流偏置电平,以防止振荡。  这就是我们和我们的竞争对手过去测量电流的方式。  因此,当您连接1600 MHz输入时,您可能会看到电流高出约2 mA。  即使考虑到这一点,与数据表中的3.3 相比,您的8 mA似乎很高。  确保您具有低相位检测器频率,因为这可能解释差异的另一部分。

    自LMX2485系列以来,我们已更改了电流测量方法,以使设备运行并锁定PLL。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    感谢您的快速响应! 2个VddIF针脚通电;测量到的电流为5.9uA。 FinIF和CPoutIF针脚打开(不将部件填充到接地)。 看着我的数据,看起来电流实际上是7mA,而不是我之前提到的8mA。 如果将参考除法器设为2,则对于9.6MHz的比较频率,电流将降至5.3mA。

    谢谢!

    肖恩