This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万附加抖动测量

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601321/lmk00105-lmk00105-additive-jitter-measurement

部件号:LMK0.0105万

大家好,

我的客户测量了LMK0.0105万附加抖动,他们发现数据表中的附加抖动规格超出了典型值。

  1. 输入源:153.6MHz,0dBm,ESG RMS抖动120fsec
    LMK0.0105万输出:220fsec
    附加抖动= SQRT (((输出抖动)^2 -(输入抖动)^2)= 184fsec

  2. 输入源:153.6MHz,10dBm,ESG RMS抖动120fsec
    LMK0.0105万的输出:155fsec
    附加抖动= 98秒

问题1. 输入源电平必须超过10dBm至LMK0.0105万? 为什么振幅会影响附加抖动?

问题2. 这两种情况下,除了数据表的典型值之外,还会出现抖动。 客户如何评估LMK0.0105万?

谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了满足附加抖动规格,在指定的测试条件下,时钟输入转换速率要求大于3V/ns (差分)。  他们的ESG来源是否为正弦曲线?  如果是,则很可能他们未达到转换率要求。  当增加输入源电平时,将提高输入转换率。

    它们应使用可提供更高转换速率的方波源。  否则,他们可以参考数据表中的特征图,了解附加抖动/相位噪声与差分输入转换率的比较。

    此致,
    艾伦