This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:备用电源电流是100倍以上

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613526/bq32000-backup-supply-current-is-100-times-more

部件号:BQ3.2万

您好,

我在 设计中使用BQ3.2万DR。 功能也很好。 但我观察到,在备份期间,RTC控制器从RTC电池中获取230uA。 请问原因是什么?

如何将此电流降至预期值?

此致,

Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Azlum,

    我已通知工程师回答您的问题。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Azlum,

    请参阅数据表的8.2 .2.3 部分,其中说明:

    8.2 .2.3 使用备份供应
    为了使bq3.2万达到电气特性中指定的低备用电源电流,
    在每次总断电情况下,必须初始化VCC引脚。 初始化是通过使用打开VCC电源来实现的
    在连接备用电源后立即将电压保持在3至3.6 V之间至少1毫秒。 如果VCC不是
    在连接备用电源时通电,则来自VBACK的预期漏电流将会很大
    大于指定值。