This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:用于LMK0.3318万编程的示例数据文件(bin或hex格式)

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601202/lmk03318-example-data-file-in-bin-or-hex-format-to-program-for-lmk03318

部件号:LMK0.3318万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

支持路径:/myTI和TI存储/myTI帐户/

您好,

能否提供示例数据文件(bin或hex格式)来编程LMK0.3318万RHS? 我们需要此文件用于编程算法测试。

谢谢!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    LMK0.3318万设备寄存器数据可以多种格式保存:

    用于存储整个EEPROM (所有6页)数据的文件格式为.EPR文件。 在文本编辑器中打开时,您可以在EEPROM中查看每个寄存器的值。 当您希望对非易失性EEPROM进行编程时,最常使用此文件,以便设备以6种设置之一启动。 下面的zip文件中附有一个示例,该示例在第0页中加载了EVM默认值。

    如果要保存单个设备配置,则可以将设备寄存器设置导出到.txt文件。 此寄存器转储包含单个设备配置的所有寄存器值,并可用于在设备从ROM或EEPROM启动到配置后通过I2C加载寄存器。 附加了EVM默认配置:

    e2e.ti.com/.../examples.zip

    这两个文件都可以使用Codeloader或TIC Pro创建。 此外,软件EEPROM页面上的GUI内存映射以十六进制显示EEPROM内容,然后可将其复制粘贴并转换为不同的格式以方便编程:

    此致,

    -Tim