This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:我想知道CDCUN1208LP的相位噪声性能

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601241/cdcun1208lp-i-would-like-to-know-the-phase-noise-performance-of-cdcun1208lp

部件号:CDCUN1208LP

我正在将此时钟缓冲器用于RF通信应用,我希望确保不会插入太多相位噪声来为输入到RFIC的时钟输入

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tal,

    此设备的相位噪声属性取决于输出格式。 有关附加抖动值,请参阅数据表(版本C,链接如下)第9-13页上的6.7 - 6.11 部分:

    给定缓冲输入相位噪声和附加抖动,可使用以下公式计算预期输出相位噪声:

    有关更多信息,请参阅以下E2E博客文章,了解附加抖动的详细说明以及如何测量它:

    此致,

    -Tim