This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:评估模块整数边界正和输出功率问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/601151/lmx2594evm-evaluation-module-integer-boundary-spur-and-output-power-question

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

是否有人会就 下面的LMX2594评估模块问题提供一些帮助:

 

主板 调谐到7999MHz,具有100MHz参考和100MHz PFD。  N分频器为79,分频器为99/100。

此设置 直接使用 出厂的评估模块。

 

 具体有两个问题:

1.      关于零件的伪性能。 在1MHz时,似乎有一个大约-68dBc的整数边界正。 这看起来是否正确?  EVM文档或数据表中似乎没有相关的正规范。

2.7999MHz      时的输出功率约为+2dBm。 数据表显示+5dBm是典型值。 这是否正确?

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shawn:

    两个好问题。

    1)在1 MHz时发现的正是整数边界正。在1 MHz偏移时,过滤器将进行一些过滤,因为回路可能约为300 kHz。 -68 dBc在我们期望的范围内。
    2)在输出功率上,+2 dBm位于下方。 这取决于设置。 我们有去嵌入式电缆和PCB损耗报告+5 dBm。 2 dBm是否也考虑电缆PCB损耗?

    此致,Simon。