This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:询问LM555示意图。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/613183/lm555-asking-for-the-lm555-schematic-review

部件号:LM555

大家好,
您是否可以帮助查看原理图?

右心房 100 千欧
经常预算 200 千欧
C 2.2 UF
D 0.4  
f 1.31 Hz
T1 0.46
T2 0.30


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    正确,1.3Hz,40 % 低占空比。 0.46秒时输出高, 0.30秒时输出低

    与往常一样,在第一次通电时,定时电容器将以0V起动,因此第一个高时间将为1.1 *300k*2.2uF = 0.726 s

    之后,它将遵循T2低时间和T1高时间。