This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4616万:HSDS输出电压级别

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600482/lmk04616-hsds-outputs-voltage-levels

部件号:LMK0.4616万

你好

HSDS输出可根据数据表的9.3 部分2.2 驱动交流耦合LVDS负载,同时配置为4mA或6mA电流驱动。

使用100欧姆差分端接,采用4mA,在负载时产生0.4V差分电压跨接

但是,表7.10 (第11页)提供了HSDS在4mA至ME 958 mV (典型值)时的VOD差动摆幅。

这两者之间的关系如何? 我错过了什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex

    400mV是电阻器上的压降。 差动电压是该电压的两倍。 请参阅数据表第19页上的8.1 部分。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我明白了。。。
    它实际上是在接收器的内部差分缓冲器输出处进行差动到SE转换后的PTP摆动
    只是一个定义的问题
    谢谢